主题中讨论的其他器件:USB2ANY
您好!
我们的客户使用 EEPROM 模式配置 DS110DF111SQ、但无法链接 SFI 接口。 但是、当配置为 PIN 控制模式时、它可以正常链接。
引脚控制 模式、通常为链路。
去加重设置:DEMA/B=0 (0dB)
2. EEPROM 模式,SFI 接口无法连接。 这些寄存器如下:
;00x2F[7:4]=1100 μ A//10.3125Gbps 数据速率。
寄存器 0x31[6:5]=00; //调整模式0。
寄存器 0x2D[3]= 1;//覆盖 EQ 设置。
寄存器 0x03[7:0]= 00;//EQ = 0。
寄存器0X3A[7:0]= 00;
寄存器 0x40[7:0]= 00;
寄存器0x1E[3]= 1 μ;/。DFE
寄存器0x2D[2:0]= 000;//驱动器 VOD 600mv。
寄存器0x15[2:0]= 000;//去加重0dB。
寄存器0x09[5]= 1 μ;/。使能覆盖输出多路复用器
寄存器0x1E[7:5]=000;//选择原始数据(CDR 旁路)。
此外、在使用 EEPROM 模式时、我们是否需要 DPS-DONGLE-EVM 或 USB2ANY 工具? DPS-DONGLE-EVM 或 USB2ANY 仅需要 在 SMBus 从模式下运行? 但是、如果没有 DPS-DONGLE-EVM 或 USB2ANY 工具、则高级别页面无法 检测 到 SigCon Architect 的状态。请参阅以下高级页面屏幕。
我们的客户使用 SigCon Architect 生成了十六进制文件并将其下载到 EEPROM 中、然后测试 了 LOS 和 LOCK 引脚始终处于低电平状态。 请帮您进行分析。

此致
Kailyn