This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3232:MAX3232逻辑检测

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/966738/max3232-max3232-logical-detection

器件型号:MAX3232

你好

我有一个关于 MAX3232IPWR 的问题。
这会导致 2米 RS-232电缆悬空时出现串扰问题
因此、我们希望在 MAX3232IPWR 的 PIN8 (RIN2)和 pin7 (T2OUT)处添加阻尼电阻2K 欧姆、以防止 TXD/RXD 串扰问题、您认为可以吗?

PIN8的 VIT+/VIT-的 THR 最小电压如何?
如果我们使用2K 欧姆、它是否具有侧向效率?

即使是这样

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    即使、

    由于 R2IN 上有5k Ω 的下拉电阻、因此可能会创建分压器并衰减输入信号。 使用2k Ω 串联电阻器时、R2IN 检测到的信号将为全信号的~71%。 是否可以降低串联电阻值? 此外、这是否已经过测试?

    此致、