This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988DJ:使用 VIN 3V3而非 LDO 输出

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65988

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/960205/tps65988dj-using-vin-3v3-instead-of-ldo-output

器件型号:TPS65988DJ
主题中讨论的其他器件:TPS65988

您好!

如 TPS65988的数据表所示、LDO 3V3输出通过一个单向开关连接到 VIN 3V3。 所有 SPI 和 I2C 线路均通过 LDO 3V3输出上拉、当存在 VIN 3V3时、该输出应相同。 我们拥有专用的3V3系统电源、我能否直接连接 SPI 和 I2C 上拉电阻3V3、而不是 LDO 3V3输出? 将 SPI 和 I2C 上拉电阻直接连接到3V3而不是 LDO 3V3输出是否有任何副作用?

最后、建议将 I2C2线路连接到上拉电阻器、即使我们不使用它们。 您能否告诉我、如果 I2C2线路未连接到上拉电阻器、会产生什么不利影响?

非常感谢和问候;

Mehmet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mehmet、  

    只要 PD 控制器通电、LDO 3V3域就可用、并且将接口(I2C/SPI)线路上拉至该域可确保每当 PD 控制器通信时、上拉电阻器都处于活动状态。  如果您可以满足此要求、则可以将接口线路拉至 VIN 3V3。  

    "最后、建议将 I2C2线路连接到上拉电阻器、即使我们不使用它们。 您能否告诉我、如果 I2C2线路未连接到上拉电阻器、会产生什么不利影响?" 悬空的 I2C 线路可能会导致较小的额外功耗、我看不到任何其他不利影响。  

    谢谢

    普拉吉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Prajith、作为最后一个问题、我看到外部路径使能引脚连接到 EVM 原理图中的外部路径晶体管和电源转换器的使能引脚、以便在灌电流模式激活时切断拉电流电源。 启用灌电流模式时、我们是否必须使用相同的方法来切断拉电流电源? 在灌电流模式下、拉电流电源是否可以保持为5V 默认值(拉电流电源路径为内部、灌电流电源路径为外部)?

    非常感谢和问候、

    Mehmet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mehmet、

    内部电源路径具有内置的 OCP 保护、因此我们对拉电流使用内部电源路径(根据规格、拉电流需要 OCP 保护)、并对灌电流使用外部路径。  

    PP3/4 GPIO 用于控制外部电源路径晶体管、还有用于控制直流/直流反馈的 GPIO 用于设置所需的源电压。 在转换到灌电流模式时、PD FW 将负责禁用内部路径。 此外、RCP (反向电流保护)将保护电源 DCDC 免受较高电压的影响

    "在灌电流模式下、拉电流电源是否可以保持为5V 默认值(拉电流电源路径为内部、灌电流电源路径为外部)?"

    是的、PD 控制器将在转换为灌电流模式时关闭拉电流路径。  

    谢谢

    普拉吉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Prajith!

    此致、

    Mehmet