主题中讨论的其他器件:TPS65988
您好!
如 TPS65988的数据表所示、LDO 3V3输出通过一个单向开关连接到 VIN 3V3。 所有 SPI 和 I2C 线路均通过 LDO 3V3输出上拉、当存在 VIN 3V3时、该输出应相同。 我们拥有专用的3V3系统电源、我能否直接连接 SPI 和 I2C 上拉电阻3V3、而不是 LDO 3V3输出? 将 SPI 和 I2C 上拉电阻直接连接到3V3而不是 LDO 3V3输出是否有任何副作用?
最后、建议将 I2C2线路连接到上拉电阻器、即使我们不使用它们。 您能否告诉我、如果 I2C2线路未连接到上拉电阻器、会产生什么不利影响?
非常感谢和问候;
Mehmet