This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS80PCI402:规格问题

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: DS80PCI402

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/966499/ds80pci402-spec-questions

器件型号:DS80PCI402

大家好、团队、

我想问几个有关 DS80PCI402的规格问题。

1) 1)引脚功能说明
以下 I/O 类型说明似乎是错误的。 如果是、最好在下一次修改时间。


2) 2)对于双通道用例、我们应该如何处理未使用的输入/输出引脚?

提前感谢。
S.Sawamoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sawamoto - San、

    1)。 您的理解是正确的。 对此错误、我深表歉意、并在下一次修订数据表时注意到这一点。

    2)。 这些器件具有使信号路径断电的信号检测功能。 因此、这些未使用的引脚可以保持无连接。 最好使用交流耦合电容并通过49.9 Ω 电阻接地。 这将减少噪声交叉耦合的可能性并防止未端接输入。

    此致、Nasser