This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB544:LFPS VTX-DIFF-PP 故障

Guru**** 2918130 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB544

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/955630/tusb544-lfps-vtx-diff-pp-failure

器件型号:TUSB544

您好!

在由 PD 控制器控制的 I2C 模式下、我们在 Type-C 端口上使用 TUSB544。  我们当前未通过如下所示的项目 USB3.1合规性测试(其他项目已通过。)

目前 USB3增益配置如下

  • 0x20寄存器配置为0x11
  • 0x21寄存器配置为0x11
  • LFPs_EQ 位设置为"0"。

请建议在该问题上进行调试的下一步是什么。  谢谢!

安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    您能否分享与此故障相关的波形? 我建议首先连接 USB 测试装置、然后开始 LFPS 测试。 当您在插入测试装置之前开始测试时、插入测试装置时共模电压会发生很大变化。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您的 CFG 设置是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    0x0C 寄存器 ix 配置为0x58。

    谢谢、

    安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    要降低 VOD 设置、请将寄存器0x0C 配置为0x44。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    0x44可以解决此问题。  谢谢。

    安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    还有另一个项目面临类似的问题、我尝试按照上述方法更改寄存器设置、将 VOD 设置从1100mVpp 修改为900mVpp。  它有所改进、但还不够。  (请参见下面的相应结果。)  我们还可以配置什么来改进这一点?

    1100mVpp:

    900mVpp:

    谢谢、

    安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    LFPS 摆幅主要由 USB 主机控制。 TUSB544只能影响 LFPS Vpp 到某个点。 您也可以尝试降低直流增益(0x0C = 0x48)、这可能有助于此处的测试。 客户还应尝试降低主机端的 LFPS 摆幅。