This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ONET1101L:交流耦合 LVDS 输入

Guru**** 2375130 points
Other Parts Discussed in Thread: ONET1101L
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/959818/onet1101l-ac-coupled-lvds-inputs

器件型号:ONET1101L

您好!

我正在设计一个使用三个 ONET1101L 器件的设计、我们将通过输出 LVDS 的 FPGA 来驱动它:

  • 典型值的 Vocm (共模电压) 1.25V
  • 典型值的 Vdiff (差分输出电压) 350mV。

根据 ONET1101L 数据表 (图19和20)中的应用电路、我们将 LVDS 线路交流耦合到 ONET1101L 器件中。  

我的问题是-应用电路在交流耦合电容器之后没有显示任何偏置电阻器、大概建议在 DIN+和 DIN-输入端执行此操作?  TI 应用手册 SLAA840 概述了如何在交流耦合应用中执行此操作、请参阅图3。  您是否能够确认是否需要此功能?

应用手册还提到"如果一个端接电阻器被集成到 LVDS 接收器中、那么为了避免改变接收器输入端的有效端接电阻、应该选择更大的电阻值。 上拉电阻的 kΩ 值为10k Ω、下拉电阻器的 kΩ 值为5.7k Ω"。 ONET1101L 就是这种情况、因为它内置了一个端接电阻器、所以我怀疑我们必须增加偏置电阻器的值。

此外、是否可以获得 ONET1101L 的参考设计?

感谢你的帮助。

此致、

Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    ONET1101L 还具有内部100 Ω 终端和输入偏置电路-因此无需外部偏置。 请随附参考原理图。

    此致、Nassere2e.ti.com/.../ONET1101L_5F00_Rev_5F00_A_5F00_2.pdf