This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS80PCI800:DS80PCI800SQE 设计规则问题

Guru**** 2924350 points

Other Parts Discussed in Thread: DS80PCI800, DS80PCI810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/966133/ds80pci800-ds80pci800sqe-design-rule-questions

器件型号:DS80PCI800
主题中讨论的其他器件: DS80PCI810

大家好、

我们的客户正在 Skylake 平台中设计 DS80PCI800、但他们想确认以下两个问题。

1.在 Skylake 的转换板下面设计 DS80PCI800是否正常? 2件 DS80PC1800。

2.转接驱动器和 NIP 之间以及转接驱动器和 NIC 之间是否有任何布线长度限制?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    1)。 建议改用 DS80PCI810。 此部件在 PCIe 积分器列表中。

    2)。 建议将设备放置在距离 NIP 或 NIC 卡 TX 侧约4-5英寸的位置。 此外、我们还可以为 DS80PCI810提供 IBIS-AMI 模型、以便客户可以在实际原理图/PCB 布局之前进行一些系统仿真。

    此致、Nasser