Other Parts Discussed in Thread: TCA9548A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TCA9548A 你好
我在以下情况下使用 TCA9548AMRGER 8端口 USB 集线器
VCC = 3.3V、SDA 和 SCL 通过上拉电阻连接至3.3V。
主器件一次只选择其中一个通道。
我能否将不同的电压连接到通道的上拉电阻器? 例如:CH1上拉至1.8V、CH2上拉至2.5V、CH3上拉至3.3V。
建议运行条件(见第4页的数据表)定义:高电平输入电压为0.7*VCC、低输入电压为0.3 * VCC。
这是否意味着上拉电压应等于 VCC?
此致