This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9548A:USB 集线器 TCA9548A

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9548A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/960231/tca9548a-usb-hub-tca9548a

器件型号:TCA9548A

你好

我在以下情况下使用 TCA9548AMRGER 8端口 USB 集线器

VCC = 3.3V、SDA 和 SCL 通过上拉电阻连接至3.3V。

主器件一次只选择其中一个通道。

我能否将不同的电压连接到通道的上拉电阻器? 例如:CH1上拉至1.8V、CH2上拉至2.5V、CH3上拉至3.3V。

建议运行条件(见第4页的数据表)定义:高电平输入电压为0.7*VCC、低输入电压为0.3 * VCC。

这是否意味着上拉电压应等于 VCC?

此致


  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表的第8.1节指出:

    TCA9548A 也可用于电压转换、从而允许在每个 SCN/SDN 对上使用不同的总线电压、这样1.8V、2.5V 或3.3V 部件可与5V 部件通信。 这是通过使用外部上拉电阻器将总线上拉至主通道和每个从通道所需的电压来实现的。

    第9.2.1节规定:

    在需要电压转换的应用中、必须考虑其他设计要求来确定适当的 VCC 电压。

    I²C Ω 上拉电阻器可连接至至少与 VCC 一样高的任何电压。 如果您有1.8V I²C、VCC 也必须为1.8V