This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9548A:当 VCC=3.3V 时、TCA9548A 能否支持1.8V 总线?

Guru**** 2930110 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9548A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/965805/tca9548a-can-tca9548a-support-1-8v-bus-when-vcc-3-3v

器件型号:TCA9548A

大家好、

当 VCC 为3.3V 时、TCA9548A 能否支持1.8V 总线

从数据表中可以看出、如下所示、当 VCC=3.3V 时、Vpass 大约为2V、每个总线电压应该等于或超过 Vpass (2V)、所以当     VCC 为3.3V 时、我认为 TCA9548A 不能支持1.8V 总线。 如果我错了,请改正,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高于 Vpass 的电压被钳位到 Vpass。

    如果两条总线都使用1.8V 电压、则这种情况下可以正常工作。 只有在尝试将较高的电压转换为低于 Vpass 的电压时、您才会遇到问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    感谢您的回复!

    VCC=3.3V 时、我的客户尝试使用 TCA9548A 将3.3V 转换为1.8V。 因此、TCA9548A 无法支持该应用、对吧?

    我的客户 进行了基准测试、TCA9548A 输出为~2V 而非1.8V、这验证了分析。

    请确认,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miranda、

    克莱明是正确的。 当 Vcc=3.3V 时、该器件将仅支持低至2V 或更高的电平转换。  

    如果您需要支持1.8V、则可以将器件的 Vcc 置于1.8V

    -Bobby