This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB947-Q1:信号传输问题

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/965207/ds90ub947-q1-signal-transmission-problem

器件型号:DS90UB947-Q1
主题中讨论的其他器件:ALP

大家好、

很抱歉打扰您、但我们的客户有以下问题。

硬件架构位于以下链接中:系统 B

https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/t/896306?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=DS90UB948-Q1%2520master

问题:

1.当948是主设备时,如何在948从 SOC 接收数据后向 MCU 发送数据

2.如何通过 MCU 配置948,希望提供配置参考代码

应将哪些寄存器948配置为运行

 提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    您使用的是什么 MCU? 它是否能够将 I2C 从主模式切换到从模式?

    您可以使用9A72的邮箱寄存器将信息从 SOC 发送到 MCU

    2和3。配置取决于您尝试使用948执行的操作。 对于 FPD-Link IN 和 OLDI OUT、几乎没有配置。

    此致、

    Michael W.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Michael、

    感谢你的答复。 客户反馈有以下问题、请帮您回答

    MCU 可从主模式切换到从模式。 切换到从模式后、有几个疑问:

    1. 在从机模式下,如何设置948

    目前,948个国家的职能如下:

    (1)接收从941传输的视频信号、并通过 LVDS 将视频信号传输到显示屏

    (2)接收从941发出的控制信号、并通过 IIC 将其传输到 MCU

    (3)当 MCU 有数据要传输到 SOC 时、941的 INIB 中断输出可以通过948中断进行配置、以便948和941可以配合使用来通知 SOC 读取数据

    为了实现上述功能、需要配置948的寄存器以及如何配置它们。

    客户是新手、希望详细介绍。 提前感谢您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    您的客户为什么不使用941和948上的 SPI 接口? SPI 听起来比 I2C 更适合您的客户。

    "如果系统确实需要在 BCC 上的两个方向上进行主从操作、则必须使用某种通信方法来确保在任何时候只发生一个操作方向。 通信方法可以包括使用解串器中可用的 R/W 寄存器、以允许主器件彼此通信、从而在两个主器件之间传递控制。"  

    "当 MCU 有数据要传输到 SOC 时、941的 INIB 中断输出可以通过948中断进行配置、以便948和941可以配合使用以通知 SOC 读取数据"

    您可以告诉 SOC 它需要处于 I2C 从模式、但您需要一种方法来告知 MCU 处于从模式、或默认处于从模式。

    您需要将 I2C_PASS_Through _ALL 位设置为1。

    此致、

    Michael W.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    谢谢。  

    还有两个问题
    1. 948通过 LVDS 与显示屏连接。 SOC 将视频信号传输至948时、应为948配置什么以将视频信号传输至显示屏?
    2.当需要测试屏幕时,需要948来控制显示屏以显示红色、绿色和蓝色。 如何配置它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    感谢您与我们联系。 您是否能够启动并运行您的设置? 如果没有、我建议您执行以下项目以启用视频信号生成。

    1. 您使用的是客户电路板还是 TIEVM? 如果您使用的是 TIEVM、则应该能够将 EVM 连接到 ALP、然后您可以启用 patgen 来测试948器件以进行显示。 如果您使用的是客户电路板、请参阅 patgen 寄存器以配置 patgen 视频输出。
    2. 成功输出视频信号发生器后、您还可以测试947信号发生器、以确认您是否正在通过链接获取视频。

    通常、除了将硬件绑定到所需设置的正确位置外、您不需要在948上配置任何内容。 您的时序分辨率是多少?

    Aaron