主题中讨论的其他器件:ALP
大家好、
很抱歉打扰您、但我们的客户有以下问题。
硬件架构位于以下链接中:系统 B
问题:
1.当948是主设备时,如何在948从 SOC 接收数据后向 MCU 发送数据
2.如何通过 MCU 配置948,希望提供配置参考代码
应将哪些寄存器948配置为运行
提前感谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
很抱歉打扰您、但我们的客户有以下问题。
硬件架构位于以下链接中:系统 B
问题:
1.当948是主设备时,如何在948从 SOC 接收数据后向 MCU 发送数据
2.如何通过 MCU 配置948,希望提供配置参考代码
应将哪些寄存器948配置为运行
提前感谢。
您好、Michael、
感谢你的答复。 客户反馈有以下问题、请帮您回答
MCU 可从主模式切换到从模式。 切换到从模式后、有几个疑问:
1. 在从机模式下,如何设置948
目前,948个国家的职能如下:
(1)接收从941传输的视频信号、并通过 LVDS 将视频信号传输到显示屏
(2)接收从941发出的控制信号、并通过 IIC 将其传输到 MCU
(3)当 MCU 有数据要传输到 SOC 时、941的 INIB 中断输出可以通过948中断进行配置、以便948和941可以配合使用来通知 SOC 读取数据
为了实现上述功能、需要配置948的寄存器以及如何配置它们。
客户是新手、希望详细介绍。 提前感谢您
您好、Amy、
您的客户为什么不使用941和948上的 SPI 接口? SPI 听起来比 I2C 更适合您的客户。
"如果系统确实需要在 BCC 上的两个方向上进行主从操作、则必须使用某种通信方法来确保在任何时候只发生一个操作方向。 通信方法可以包括使用解串器中可用的 R/W 寄存器、以允许主器件彼此通信、从而在两个主器件之间传递控制。"
"当 MCU 有数据要传输到 SOC 时、941的 INIB 中断输出可以通过948中断进行配置、以便948和941可以配合使用以通知 SOC 读取数据"
您可以告诉 SOC 它需要处于 I2C 从模式、但您需要一种方法来告知 MCU 处于从模式、或默认处于从模式。
您需要将 I2C_PASS_Through _ALL 位设置为1。
此致、
Michael W.
您好、Amy、
感谢您与我们联系。 您是否能够启动并运行您的设置? 如果没有、我建议您执行以下项目以启用视频信号生成。
通常、除了将硬件绑定到所需设置的正确位置外、您不需要在948上配置任何内容。 您的时序分辨率是多少?
Aaron