This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/958369/dp83869hm-dp83869hm
器件型号:DP83869HM您好!
问题1: DP83869HMRGZT 引脚43是 RESET_N、我看不到该引脚的 WPU (内部上拉)、因此我需要向该引脚添加一个外部上拉电阻器(连接到 VDDIO)吗?
问题2:这个芯片有两个 VDDA2P5引脚、三个 VDD1P1引脚和两个 VDDIO 引脚、每个引脚都应该添加1uF 和0.1uF 去耦电容、但是在数据表的109页、图114、e2e.ti.com/.../DP83869HM-power-pins.docx中、它显示有三个 VDDIO 引脚和四个 VDDA1P1引脚、您能解释为什么吗?
谢谢、
锂离子电池
您好、Li、
问题1:
有关 RESET_N 引脚如何工作的信息、请参阅数据表的第9.5.3节。 还有一个引脚应如何连接的图。
问题2:
显示电源配置的图表不正确。 只有两个 VDDIO 引脚和三个 VDDA1P1引脚、如引脚功能表中所述。 去耦电容器应相同。 感谢您提出此错误、我们将在下一版本的数据表中进行修复。
此致、
Adrian Kam
您好!
感谢您的快速回答、但对于问题1、我仍然感到困惑、因为我的设计是 CPU (如 AM3358)的 GPIO 引脚之一、它将与该 RESET_N 引脚连接、AM3358将发送控制信号以在必要时复位此 DP83869芯片。 实际上、我的问题分为两部分:
第1部分. 如果我没有在 RESET_N 引脚上添加外部上拉电阻器、上电时、该芯片如何进入复位状态(该引脚不是内部上拉引脚)、这是硬件复位情况。
第2部分. 如果 AM3358想复位 DP83869芯片(软件复位情况),但如果没有外部上拉电阻器,该芯片怎么复位?
谢谢、
锂离子电池
您好、Li、
为了同时解决您的两个问题、RESET_N 引脚上有一个内部上拉电阻器。 它在引脚功能表后面的引脚状态表中进行了说明。 您只需将 CPU 的 GPIO 引脚连接到 RESET_N 引脚、但数据表中显示的 RC 电路应保持并联。 因此、无需外部上拉电阻器。
此致、
Adrian Kam
以上是错误。 我很抱歉。