This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:DP83869HM

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3358, DP83869EVM, USB-2-MDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/958369/dp83869hm-dp83869hm

器件型号:DP83869HM
主题中讨论的其他器件:AM3358DP83869DP83869EVMUSB-2-MDIO

您好!

问题1: DP83869HMRGZT 引脚43是 RESET_N、我看不到该引脚的 WPU (内部上拉)、因此我需要向该引脚添加一个外部上拉电阻器(连接到 VDDIO)吗?

问题2:这个芯片有两个 VDDA2P5引脚、三个 VDD1P1引脚和两个 VDDIO 引脚、每个引脚都应该添加1uF 和0.1uF 去耦电容、但是在数据表的109页、图114、e2e.ti.com/.../DP83869HM-power-pins.docx中、它显示有三个 VDDIO 引脚和四个 VDDA1P1引脚、您能解释为什么吗?

谢谢、

锂离子电池

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Li、

    问题1:

    有关 RESET_N 引脚如何工作的信息、请参阅数据表的第9.5.3节。 还有一个引脚应如何连接的图。

    问题2:

    显示电源配置的图表不正确。 只有两个 VDDIO 引脚和三个 VDDA1P1引脚、如引脚功能表中所述。 去耦电容器应相同。 感谢您提出此错误、我们将在下一版本的数据表中进行修复。

    此致、

    Adrian Kam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的快速回答、但对于问题1、我仍然感到困惑、因为我的设计是 CPU (如 AM3358)的 GPIO 引脚之一、它将与该 RESET_N 引脚连接、AM3358将发送控制信号以在必要时复位此 DP83869芯片。 实际上、我的问题分为两部分:

    第1部分. 如果我没有在 RESET_N 引脚上添加外部上拉电阻器、上电时、该芯片如何进入复位状态(该引脚不是内部上拉引脚)、这是硬件复位情况。

    第2部分. 如果 AM3358想复位 DP83869芯片(软件复位情况),但如果没有外部上拉电阻器,该芯片怎么复位?

    谢谢、

    锂离子电池

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Li、

    为了同时解决您的两个问题、RESET_N 引脚上有一个内部上拉电阻器。 它在引脚功能表后面的引脚状态表中进行了说明。 您只需将 CPU 的 GPIO 引脚连接到 RESET_N 引脚、但数据表中显示的 RC 电路应保持并联。 因此、无需外部上拉电阻器。

    此致、

    Adrian Kam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好。
    测试系统的方框图如下所示。
    PC_A(100Mbps、全双工)-以太网电缆- DP83869EVM -同轴电缆- DP83869EVM -以太网电缆(100 BASE-TX)- PC_B(100Mbps、全双工)
    -PC _ A 和 PC _ B 的 NIC 设置设置为100 Mbps (全双工)。
    -使用名为 Iperf 的工具评估 PC _ A 和 PC _ B 之间的通信。
    -以太网电缆用于将 PC 连接到 DP 83869 EVM。
    -使用同轴电缆连接 DP 83869 EVM 之间的 SON/SOP/SIN/SIP 端子。
    使用[USB-2-MDIO 软件]、按如下方式写入 DP 83869 EVM 的寄存器:
    使用100 BASE-FX 可以实现 PC _ A 和 PC _ B 之间的通信。
    01DF 0005
    0000 1140
    0010 5048
    为了简化系统、我希望它能够在不写入寄存器的情况下作为仅具有自举电阻的100M 媒体转换器模式运行。 有可能吗?
    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以上是错误。 我很抱歉。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关闭此主题。