大家好、
客户希望通过同轴电缆从多个摄像头传输视频、并正在寻找串行器和解串器。 我知道 DS90UB960串行器通过双绞线传输图像。 我们是否有其他符合客户要求的器件?
此致、
Danilo
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
客户希望通过同轴电缆从多个摄像头传输视频、并正在寻找串行器和解串器。 我知道 DS90UB960串行器通过双绞线传输图像。 我们是否有其他符合客户要求的器件?
此致、
Danilo
尊敬的 Sally:
很抱歉耽误你的回答。 我将个人帐户转换为大学帐户、遇到了一些问题。 现在一切似乎都好了。
我们目前正在研究一个项目、该项目很可能具有多个 CMOS 图像传感器(例如其中的3个传感器)来捕获环境。 用户需要在距离摄像机系统10m 左右的屏幕上实时查看帧(距离可能会变化、但不应超过30m)。 我们正在寻找一种解决方案、通过单根同轴电缆将图像从摄像头实时传输到屏幕。
将使用的摄像头是 CMOS 图像传感器、例如 OVM7690和 OVM7692。 为了让您有所了解、OVM7690是一款具有以下处理器的640 x 480图像传感器:
OVM7692和其他可考虑用于此应用的图像传感器具有类似的规格。
您建议使用什么解决方案通过同轴电缆将多个摄像头的数据"广播"到接收节点(在本例中为屏幕或 PC 系统)?
请查找随附的简单图表、其中显示了我们的后续内容(显示我们所需内容的方框图-器件型号仅作为示例提供、将根据您的建议进行更改)。 提前感谢您。
此致、
Brian
初级电气工程师(研发)(UoM)
您好 Brian、
我想您忘记了附件、或者它没有通过。 对于 DVP 摄像头输出、我建议设置 DS90UB913Q-Q1。 PCLK 的最小值为10MHz、你给我的 pclk 为~9MHz。 但是、DS90UB913Q-Q1仅支持 STP。 如果您能够将 PCLK 增加到25MHz、则可以使用支持同轴电缆的 DS90UB913A-Q1。 这些是串行器的建议。 您需要指定连接到 PC 的任何设备的接口、以便我可以建议使用解串器。
PCLK = tot_orizonal * t_vertical * fps