This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 通过同轴电缆从多个摄像头传输视频

Guru**** 1138100 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB913Q-Q1, DS90UB913A-Q1, DS90UB964-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/956771/transmit-video-from-multiple-camera-over-a-coaxial-cable

主题中讨论的其他器件:DS90UB913Q-Q1DS90UB913A-Q1DS90UB964-Q1

大家好、

客户希望通过同轴电缆从多个摄像头传输视频、并正在寻找串行器和解串器。 我知道 DS90UB960串行器通过双绞线传输图像。 我们是否有其他符合客户要求的器件?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、  

    我们为摄像头应用提供了许多 SER-DES 对配对。 您能否更具体地了解系统级细节?  

    例如:并行/CSI-2输入/输出、最大数据速率(输入和输出)、GPIO?、多少个摄像头(输入)和多少个输出端口?等等  

    谢谢、  

    Sally  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sally:

    很抱歉耽误你的回答。 我将个人帐户转换为大学帐户、遇到了一些问题。 现在一切似乎都好了。

    我们目前正在研究一个项目、该项目很可能具有多个 CMOS 图像传感器(例如其中的3个传感器)来捕获环境。 用户需要在距离摄像机系统10m 左右的屏幕上实时查看帧(距离可能会变化、但不应超过30m)。 我们正在寻找一种解决方案、通过单根同轴电缆将图像从摄像头实时传输到屏幕。

    将使用的摄像头是 CMOS 图像传感器、例如 OVM7690和 OVM7692。 为了让您有所了解、OVM7690是一款具有以下处理器的640 x 480图像传感器:

    • 以 VGA 分辨率以高达30帧/秒(fps)的速率运行
    • 使用数字视频端口(DVP)并行输出接口
    • 支持的输出格式:原始 RGB、RGB565、CCIR656和 YCbCr422
    • 图像处理功能、包括曝光、伽马、白平衡、色彩饱和度和色调控制、可通过 SCCB 接口进行编程

    OVM7692和其他可考虑用于此应用的图像传感器具有类似的规格。

    您建议使用什么解决方案通过同轴电缆将多个摄像头的数据"广播"到接收节点(在本例中为屏幕或 PC 系统)?  

    请查找随附的简单图表、其中显示了我们的后续内容(显示我们所需内容的方框图-器件型号仅作为示例提供、将根据您的建议进行更改)。 提前感谢您。

    此致、

    Brian  

    初级电气工程师(研发)(UoM)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、  

    我想您忘记了附件、或者它没有通过。 对于 DVP 摄像头输出、我建议设置 DS90UB913Q-Q1。 PCLK 的最小值为10MHz、你给我的 pclk 为~9MHz。 但是、DS90UB913Q-Q1仅支持 STP。 如果您能够将 PCLK 增加到25MHz、则可以使用支持同轴电缆的 DS90UB913A-Q1。 这些是串行器的建议。  您需要指定连接到 PC 的任何设备的接口、以便我可以建议使用解串器。  

    PCLK = tot_orizonal * t_vertical * fps

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sally、

    是的、我忘记附加图片、请找到它。

    方框图

    问题

    关于你的答复,我有几个问题要问。

    1. 您是否有 PCLK 低于10MHz 的低摄像头解决方案?
    2. 如果我们必须使用 STP 而不是同轴电缆作为摄像头板系统和主装置之间的传输介质、STP 解决方案是否可以更直接地实现多个摄像头?

    PC 接口

    理想情况下、我们会有它

    • 复合视频/CVBS 连接器、以便摄像机捕获的帧可以实时显示在小屏幕上
    • USB 接口、使用 PC 上安装的软件来记录接收到的帧

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    您是否可以使用解串器侧的集线器式器件使用 CSI-2接入多个单独的摄像头并聚合到一个输出端口? 这是多传感器系统的标准方法:

    示例:多个 DS90UB913Q-Q1至 DS90UB964-Q1。 10MHz 是我们在此类配置中支持的最低 PCLK 频率 DVP 模式。  

    此致、

    Casey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Casey:

    很抱歉耽误你的回答。 上述建议的解决方案是否需要多条同轴电缆/STP 线路(每个摄像头一个同轴电缆或 STP 对)、或者我是否理解不好?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、  

    Casey 提出的上述解决方案仍然需要为每个摄像头使用1根 STP/同轴电缆。 您可以将所有摄像头+每个器件1根电缆发送到1个解串器集线器中。 这可以将所有摄像头聚合到一个 CSI-2接口输出中。 如果您特别需要连接到处理器/FPGA/计算机的 DVP 接口、则不能以这种方式对所有摄像头进行聚合。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sally:

    感谢您提供信息。 将回顾所有选项并决定如何继续。

    再次感谢您的帮助。