This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI85:时钟和数据之间的 LVDS 输出幅值不同。

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI85

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/958623/sn65dsi85-the-lvds-output-amplitude-is-different-between-clock-and-data

器件型号:SN65DSI85

你(们)好,先生。

我的客户测量 SN65DSI85的 LVDS 时钟和数据输出。 时钟振幅看起来正确、但数据与规格相比看起来是2倍。

寄存器0x19为0x0F。 寄存器0x1A 为0x00。

数据振幅似乎比规格高2倍。 它们在寄存器0x19上尝试其他不同的值、它们看起来都是一样的。

配置

 0x19.6.

0x19.4  

0x19.2\3.  

 0x19.0\1.

CLK (MV)

数据(MV)

默认值

0

0

00

00

194.

468

1

0

0

01

01

260

800

 

2.

0

0

10.

10.

330

950

 

3.

1

1

00

00

180

520.

 

4.

1

1

11.

11.

380

1050

 

5.

0

0

11.

11.

390

1190

 

有什么想法吗?

如何分别控制数据和时钟振幅  

BR、

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    振幅比规格高2倍的唯一方法是输出端接不当。 我通过断开显示面板并使输出悬空来与 EVM 确认了这一点。 它们需要确保输出端接100欧姆差分电阻  

    此外、无法单独控制时钟和数据振幅。

    此致、

    I.K.