This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:PWRCTL 和成组的问题。

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/964395/tusb8041-questions-for-pwrctl-and-ganged

器件型号:TUSB8041

您好、专家、

客户有两种过流电路、一种是电子保险丝、另一种是热熔丝。 他们有3个问题、如下所示、您能帮您检查一下吗?

 

  1. 对于 PWRCTL、由于不支持电池充电、我们不实施上拉电阻器。 然而、应该将 PWRCTL 连接至电子保险丝的使能? 有必要吗?

 

  1. 如果 PWRCTL 连接到电子保险丝的使能端、您能解释一下发生过流时的情况是什么?

 

  1. 有两种类型的过流电路可用于一个 USB 集线器。 成组带应该是单个电源控制还是电源控制组?

此致、

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    您能否共享电子保险丝的电路?  无需电源控制、但如果未使用 FULLPWRMGMTz、则应将其设置为1。

    如果集线器发现端口上报告了过流事件、它将禁用 PWRCTL 并将该事件报告给 USB 主机。  然后、USB 主机将使用 USB 命令禁用端口上的电源。  请注意、如果 USB 主机逻辑启用电源、则集线器仅会在报告过流时禁用端口电源。

    成组设置指示各种端口是否使用相同的电源/过流控制。  是否有任何端口共享相同的 PWRCTL 或过流信号?

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN、您好!

     有关原理图、请参阅以下附件。

    一个集线器由 2个电子保险丝实现。 它是不是相同的电源控制吗?

    对于电源控制、USB 主机是否使用 USB 命令使 USB 集线器控制 PWRCTL?

    e2e.ti.com/.../MiTAC_5F00_RX2530M7_5F00_USB_5F00_HUB_5F00_20200720.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wila、

    我看不到设计中的配电开关是电子保险丝吗?  

    在任何情况下、此应用程序执行端口电源控制和单个端口电源管理、所以 FULLPWRMGTz 应该为0、而成组也应该为0。

    USB 主机将发送集线器 USB 命令来使集线器的 PWRCTL 输出生效/失效。

    此致、

    JMMN