您好、专家、
客户有两种过流电路、一种是电子保险丝、另一种是热熔丝。 他们有3个问题、如下所示、您能帮您检查一下吗?
- 对于 PWRCTL、由于不支持电池充电、我们不实施上拉电阻器。 然而、应该将 PWRCTL 连接至电子保险丝的使能? 有必要吗?
- 如果 PWRCTL 连接到电子保险丝的使能端、您能解释一下发生过流时的情况是什么?
- 有两种类型的过流电路可用于一个 USB 集线器。 成组带应该是单个电源控制还是电源控制组?
此致、
标记
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、专家、
客户有两种过流电路、一种是电子保险丝、另一种是热熔丝。 他们有3个问题、如下所示、您能帮您检查一下吗?
此致、
标记
Mark、您好!
您能否共享电子保险丝的电路? 无需电源控制、但如果未使用 FULLPWRMGMTz、则应将其设置为1。
如果集线器发现端口上报告了过流事件、它将禁用 PWRCTL 并将该事件报告给 USB 主机。 然后、USB 主机将使用 USB 命令禁用端口上的电源。 请注意、如果 USB 主机逻辑启用电源、则集线器仅会在报告过流时禁用端口电源。
成组设置指示各种端口是否使用相同的电源/过流控制。 是否有任何端口共享相同的 PWRCTL 或过流信号?
此致、
JMMN
JMMN、您好!
有关原理图、请参阅以下附件。
一个集线器由 2个电子保险丝实现。 它是不是相同的电源控制吗?
对于电源控制、USB 主机是否使用 USB 命令使 USB 集线器控制 PWRCTL?
e2e.ti.com/.../MiTAC_5F00_RX2530M7_5F00_USB_5F00_HUB_5F00_20200720.pdf