This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9800:为1.8V 侧提供信号、3V3侧不提供信号&'t 没有信号。

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9800, TCA9803

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/956409/tca9800-give-signal-to-1-8v-side-3v3-side-doesn-t-have-signal

器件型号:TCA9800
主题中讨论的其他器件: TCA9803

大家好、

我的客户现在正在使用 TCA9800。  原理图 如下。 我们发现、当向  1.8V 侧提供信号时、3V3侧没有信号。  

我们希望查看以下内容:

1)设备是否可以支持800kHz SCL?

2) 2)哪 种情况 会导致1.8V 侧 具有信号、但3V3侧没有?

3)引脚2和引脚3 是单独 的、 没有 连接?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰克、

    这些器件可能无法支持该速度。 应用是否需要800kbps?

    器件 A 侧是否有 DPLL_E2P_SCL 和 DPLL_E2P_SDA 上拉电阻器? 如果不是、则应该存在。 只有该器件的 B 侧具有电流源。

    [引用用户="Frank Xia"]

    引脚2和引脚3 是单独的 、 没有 连接?[/quot]

    我不确定我是否理解您的问题。 您是否在询问这些器件内部是否有任何内部连接?

    最棒的

    Danny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Danny Bacic"]

    弗兰克、

    这些器件可能无法支持该速度。 应用是否需要800kbps?(是的、因此我们 的器件只能支持400kHz、对吗?)

    器件 A 侧是否有 DPLL_E2P_SCL 和 DPLL_E2P_SDA 上拉电阻器? 如果不是、则应该存在。 只有该器件的 B 侧具有电流源。

    是的、

    小弗兰克

    引脚2和引脚3 是独立 的、 没有 连接?

    我不确定我是否理解您的问题。 您是否在询问这些器件内部是否有任何内部连接?

    是的

    最棒的

    Danny

    [/报价]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰克、

    我对延迟表示歉意、我相信我错过了您的回复、因为我以为我已经重复发布了!

    TCA9800的最大 SCL 频率仅为100kHz (最小值)。 另一方面、TCA9803的最大 SCL 频率为400kHz (最小值)。 TCA9803具有 TCA980x 系列中最强的电流驱动器、因此、它将是支持更高时钟速度的最强器件。 不过、请注意、我们的 TCA9803器件的额定工作频率仅为至少400kHz、因此无法保证在800kHz 时的运行稳健性。

    关于 SCL/SDA 连接、这些引脚不会在内部相互端接。 当 SDAA/SCLA 都拉低时、理论上它们都通过 GND 连接。

    最棒的

    Danny