This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4020BI:TUSB4020BIPHPQ1:Linux 驱动程序

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2549, TPS65217

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/964123/tusb4020bi-tusb4020biphpq1-linux-driver

器件型号:TUSB4020BI
主题中讨论的其他器件:TPS2549TPS65217

尊敬的 TI:

与 TUSB4020BIPHPQ1 OS Linux 兼容?

无特殊驱动程序要求;可在任何支持 USB 堆栈的操作系统上无缝工作。

它是一个标准驱动器吗? 如果是什么、它是可下载的?

我们从 source.codeaurora.org 获得了最新的 Linux-IMX 源文件、是否需要添加任何特定的驱动 程序才能将 TUSB4020BIPHPQ1与此源文件一同使用。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "可在任何支持 USB 堆栈的操作系统上无缝工作"完全意味着;USB 集线器驱动程序已内置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    TPS2549IRTERQ1 OS Linux 兼容?

    source.codeaurora.org 上提供了最新的 Linux-IMX 源文件、我们是否需要添加任何特定的驱动程序才能将 TPS2549IRTERQ1与此源文件一同使用。 我们是否可以从任何地方获取此驱动程序?

    谢谢、

    Saurabh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Saurabh、

    TPS2549器件也无需特殊驱动程序。  操作系统不直接控制 TPS2549器件。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 

    由于具有开关模式充电器的 TPS65217电源管理 IC (PMIC)具有以下驱动程序文件、可与 Linux-IMX 配合使用。

    • /drivers/power/supply/tps65217_charger.c
    • /drivers/regulator/tps65217-regulator.c
    • /drivers/mfd/tps65217.c
    • /drivers/video/backlight/tps65217_bl.c
    • /Documentation/devicetree/bindings/power/supply/tps65217_charger.txt
    • /Documentation/devicetree/bindings/leds/backlight/tps65217-backlight.txt
    • /Documentation/devicetree/bindings/regulator/tps65217.txt
    • /arch/arm/boot/dts/tps65217.dtsi
    • /include/linux/mfd/tps65217.

    TPS2549是否有任何驱动程序文件?

    如何控制 TPS2549?

    此致、

    Saurabh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saurabh:

    TPS65217是一款需要比 TPS2549充电端口控制器更多控制的 PMIC。  您希望实现什么?

    我将您的问题转移到支持这些器件的正确论坛。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saurabh:

    请打开 TPS2549上的新主题、因为它属于不同的器件系列。  

    谢谢、

    Emma