主题中讨论的其他器件:TPS2549、 TPS65217
尊敬的 TI:
与 TUSB4020BIPHPQ1 OS Linux 兼容?
无特殊驱动程序要求;可在任何支持 USB 堆栈的操作系统上无缝工作。
它是一个标准驱动器吗? 如果是什么、它是可下载的?
我们从 source.codeaurora.org 获得了最新的 Linux-IMX 源文件、是否需要添加任何特定的驱动 程序才能将 TUSB4020BIPHPQ1与此源文件一同使用。
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 TI:
与 TUSB4020BIPHPQ1 OS Linux 兼容?
无特殊驱动程序要求;可在任何支持 USB 堆栈的操作系统上无缝工作。
它是一个标准驱动器吗? 如果是什么、它是可下载的?
我们从 source.codeaurora.org 获得了最新的 Linux-IMX 源文件、是否需要添加任何特定的驱动 程序才能将 TUSB4020BIPHPQ1与此源文件一同使用。
谢谢!
TPS2549IRTERQ1 OS Linux 兼容?
source.codeaurora.org 上提供了最新的 Linux-IMX 源文件、我们是否需要添加任何特定的驱动程序才能将 TPS2549IRTERQ1与此源文件一同使用。 我们是否可以从任何地方获取此驱动程序?
谢谢、
Saurabh
你(们)好 JMMN
由于具有开关模式充电器的 TPS65217电源管理 IC (PMIC)具有以下驱动程序文件、可与 Linux-IMX 配合使用。
TPS2549是否有任何驱动程序文件?
如何控制 TPS2549?
此致、
Saurabh