Other Parts Discussed in Thread: USB-2-MDIO, DP83869EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83869HM 主题中讨论的其他器件:USB-2-MDIO、 DP83869EVM
你好、
我的客户正在尝试从 SyncE 的 RX 流获取恢复时钟。 它们使用默认设置(OPMODE = 000、DIP 开关= 0000)对 DP83869EVM 进行实验。 通过 USB-2-MDIO 软件更改 IO_MUX_CFG 寄存器(0x170)的 CLK_O_SEL 位不会导致预期行为。 CLK_OUT 引脚上的时钟始终保持25MHz 并且与接收到的数据不同步。 设置 CLK_O_DISABLE 位实际上会禁用时钟。 应应用哪些设置来从以太网链路获取恢复时钟?
谢谢、
Daria