This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:DP83869EVM 问题

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: USB-2-MDIO, DP83869EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/964664/dp83869hm-dp83869evm-issue

器件型号:DP83869HM
主题中讨论的其他器件:USB-2-MDIODP83869EVM

你好、

我的客户正在尝试从 SyncE 的 RX 流获取恢复时钟。 它们使用默认设置(OPMODE = 000、DIP 开关= 0000)对 DP83869EVM 进行实验。 通过 USB-2-MDIO 软件更改 IO_MUX_CFG 寄存器(0x170)的 CLK_O_SEL 位不会导致预期行为。 CLK_OUT 引脚上的时钟始终保持25MHz 并且与接收到的数据不同步。 设置 CLK_O_DISABLE 位实际上会禁用时钟。 应应用哪些设置来从以太网链路获取恢复时钟?  

谢谢、

Daria

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Daria、

    您能否先设置寄存器0x00C6的位[4]= 1、然后更改 CLK_O_SEL 位以选择时钟源?

    此致、

    Adrian Kam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adrian、

    它工作正常、谢谢。

    Daria