This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9617B:如何处理 EN 引脚

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9617B
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/958236/tca9617b-how-to-treat-en-pin

器件型号:TCA9617B

大家好、团队、

 

如果 EN 引脚直接连接到 VCC,是否有任何问题?

请问在9.2.1标准应用中 IOL>IO 的含义是什么?

IOL 应该是来自 TCA9617B 的低输出电流、但我们不确定什么是 IO。

 

谢谢、此致、

米希亚基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EN 可直接连接至 VCC。 (它还有一个内部上拉电阻器。)

    IOL 是 TCA 可以提供的输出电流。 可以推断 IO 是电路实际需要的输出电流、由上拉电阻器确定(请参阅第9.2.1.2.1节)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    米希亚基

    如果您有任何其他问题、请告知我们。

    此致、