Other Parts Discussed in Thread: TCA9617B
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TCA9617B 大家好、团队、
如果 EN 引脚直接连接到 VCC,是否有任何问题?
请问在9.2.1标准应用中 IOL>IO 的含义是什么?
IOL 应该是来自 TCA9617B 的低输出电流、但我们不确定什么是 IO。
谢谢、此致、
米希亚基
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.