This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF810:当 ds250df810改进开关芯片和光学模块之间的100g 接口时、100g 接口中存在大量错误的数据包

Guru**** 2930590 points

Other Parts Discussed in Thread: DS250DF810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/957453/ds250df810-when-ds250df810-improves-the-100g-interface-between-switching-chip-and-optical-module-there-are-a-lot-of-wrong-packets-in-100g-interface

器件型号:DS250DF810

你(们)好

我们在开关和光学模块之间使用 ds250df810来改善4 * 25g 信号!在开始时、无法连接开关芯片的100g 端口。  

稍后、我们将光学模块的 RX 输出加重控制寄存器参数从3dB 修改为0d;

开关芯片的100g 端口可以连接、并且没有错误的数据包。

我们是否可以更改 ds250df810的参数而不是配置光学模块、以便连接开关芯片的100g 端口并校正!

我:修改了 TI 论坛上的 ds250df810的以下参数

寄存   器值  掩码

0x13 0x04   0x04

0x1A 0x00   0x08

交换芯片的100g 端口可以连接、但在接收数据!时有许多错误的数据包

ds250df810是根据文档的前端口入口;配置的

现在 CTLE 的值为0x00;

是否有任何其他配置可以提高接口的稳定性并消除错误的数据包?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在我的评估中、对于您的情况、将光学模块输出去加重从3dB 降低到0dB 是消除您观察到的重定时器 Rx 过均衡问题的最干净且最有效的方法。 光学模块和重定时器 Rx 之间的通道插入损耗很可能太低。

    强制使用 CTLE = 0x00并结合限制模式和降低 CTLE 偏置电流(即您已经尝试过的重定时器设置)是 TI 针对插入损耗极低的通道导致的过度均衡情况提出的典型建议。 通常这些设置就足够了。 我猜、对于您的系统情况、重定时器输入通道损耗远小于3dB、这是 TI 建议的最小损耗。 您可以尝试手动应用 DFE 抽头1衰减(请参阅重定时器数据表)、但再次禁用不必要的光学模块输出去加重功能更容易、更有效。

    因此、

    Rodrigo Natal

    HSSC 应用工程师