Other Parts Discussed in Thread: DS250DF810
你(们)好
我们在开关和光学模块之间使用 ds250df810来改善4 * 25g 信号!在开始时、无法连接开关芯片的100g 端口。
稍后、我们将光学模块的 RX 输出加重控制寄存器参数从3dB 修改为0d;
开关芯片的100g 端口可以连接、并且没有错误的数据包。
我们是否可以更改 ds250df810的参数而不是配置光学模块、以便连接开关芯片的100g 端口并校正!
我:修改了 TI 论坛上的 ds250df810的以下参数
寄存 器值 掩码
0x13 0x04 0x04
0x1A 0x00 0x08
交换芯片的100g 端口可以连接、但在接收数据!时有许多错误的数据包
ds250df810是根据文档的前端口入口;配置的
现在 CTLE 的值为0x00;
是否有任何其他配置可以提高接口的稳定性并消除错误的数据包?
谢谢