This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB954-Q1:DS90UB954-Q1:UB954/953支持2MP 120fps?

Guru**** 2597475 points
Other Parts Discussed in Thread: ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/957186/ds90ub954-q1-ds90ub954-q1-ub954-953-support-2mp-120fps

器件型号:DS90UB954-Q1
主题中讨论的其他器件:ALP

你好。
我将 UB954/953与 IMX290传感器配合使用、我已成功地将串行器和解串器配置为4线模式、我将在我的 Jetson TX2上以30/60 12位的帧速率获得图像。
我尝试获得120fps 10位图像、但到目前为止我还无法获得。
根据数据表传感器、对于120fps 10位、它需要891Mbps/通道和4通道。
891 * 4 = 3564Mbps
根据数据表954/953、带宽为4.16Gbps、这超出了传感器的需求。
我使用示波器检查了 UB954输出端的 CSI 信号、该信号位于所有4条线路上、该信号响应传感器调光、 遗憾的是、我无法巧妙地检查信号、但我确定信号到达 Jetson TX2并响应传感器图像的变化。
数据表中4.16Gbps 的数字来自哪里?
我是否正确理解954/953的可能性?
是否可以通过954/953从 IMX290获取120fps 10位图像?
谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您在954上使用了什么参考时钟? 它是25MHz 还是26MHz 时钟? 正向通道源自 REFCLK 频率。 正向通道链路速率可支持 CSI-2 带宽高达80%的链路速率。 是否确定没有缓冲区溢出? 寄存器0x4e 和0x35读取什么内容?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。
    我使用 Devkit ub954 / 953、根据方案 REFCLK = 25MHz、ALP 交替显示 REFCLK 25MHz 或24MHz。
    我是否需要精确测量 REFCLK 或将 REFCLK 更改为26MHz?
    0x35几乎总是0x01
    ​​在视频信号传输开始时、0x4e 的值变化非常快、我没有时间记录所有值、我收到了值​​0x04、0xED、0xcd、0x0c。
    据我了解、没有缓冲器错误。
    在30/60fps 时、我有时在视频信号传输开始时在寄存器0x4E 中得到值0xED、它不会干扰图像的获取、 因此、在我看来、错误与图像的前几帧有关、因此我不再考虑它们。
    现在、当传输120fps 视频时、0x4E 寄存器的值大部分时间为0x0C、有时我会看到0xED。
    在开始视频传输之前转储寄存器 ub954:

    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A b c d e f 0123456789abcdef
    00:60 00 1e 20 D7 01 00 1c fe 10 7a 7a AD 09 28 7f `。 ?????zz?(?
    10:00 00 00 00 13 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00… ?。 ?。
    20:00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00.?..........
    30:00 00 01 40 00 00 00 00 00 00 00 00 01 14 6F 00 40...?@ ???O.@
    40:00 A7 71 01 00 00 00 00 00 00 00 12 01 11 04 64…
    ?????d 50:00 00 00 03 00 00 00 5e 82 00 30 34 00 ...?...^?.004..
    60:00 00 00 00 34 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 7c 88 02 4… |??
    70:2B 2c e4 00 00 C5 00 01 00 20 05 00 +、??????。 ?..
    80:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    90:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    A0:02 0f 00 08 18 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ?????..........
    B0:08 14 3f 08 25 00 18 00 8c 33 83 74 80 00 00 00?????????????????
    C0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    D0:00 43 94 02 60 f2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .C?`?.........
    E0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    F0:5F 55 42 39 35 34 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 _UB954 ......... 


    在视频传输期间转储寄存器 ub954:

    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A b c d e f 0123456789abcdef
    00:60 00 1e 20 df 01 00 1c fe 10 7a AD 09 28 7f `。 ?????zz?(?
    10:00 00 00 00 13 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00… ?。 ?。
    20:00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00.?..........
    30:00 00 00 01 40 01 00 03 00 00 01 14 6F 00 40 ...?@@?...?o
    40:00 A7 71 01 00 00 00 00 00 00 00 12 01 33 ed 64… ??????d
    50:00 00 00 03 00 00 00 5e 82 00 30 34 00 ...?...^?.004...
    60:00 00 00 00 34 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 7c 88 02 4… |??
    70:2B 2c e4 04 44 09 60 C5 00 01 0f ff 20 05 00 +、??D?`??。 ?..
    80:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    90:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    A0:02 0f 00 08 18 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ?????..........
    B0:08 14 3f 08 25 00 18 00 8c 33 83 74 80 00 00 00?????????????????
    C0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    D0:00 43 94 02 60 f2 00 02 00 00 00 08 00 00 00 .C???`??????。。。。。。。。
    E0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    F0:5F 55 42 39 35 34 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 _UB954 ......... 


    中断视频传输后转储寄存器 ub954:

    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A b c d e f 0123456789abcdef
    00:60 00 1e 20 df 01 00 1c fe 10 7a AD 09 28 7f `。 ?????zz?(?
    10:00 00 00 00 13 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00… ?。 ?。
    20:00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00.?..........
    30:00 00 00 01 40 01 00 00 00 00 01 14 6F 00 40……@…… ???O.@
    40:00 A7 71 01 00 00 00 00 00 00 00 12 01 03 0c 64…
    ?????d 50:00 00 00 03 00 00 00 5e 82 00 30 34 00 ...?...^?.004..
    60:00 00 00 00 34 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 7c 88 02 4… |??
    70:2B 2c e4 04 44 09 60 C5 00 01 0c ff 20 05 00 +、??D?`??。 ?..
    80:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    90:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    A0:02 0f 00 08 18 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ?????..........
    B0:08 14 3f 08 25 00 18 00 8c 33 83 74 80 00 00 00?????????????????
    C0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    D0:00 43 94 02 60 f2 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .C??`?
    E0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    F0:5F 55 42 39 35 34 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 _UB954 ......... 


    我是否正确理解问题在 ub954/953的侧面?
    我需要进行哪些更改才能解决问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SVL、

    根据您的第一条消息、120Hz 下传感器的 MIPI 速率为891Mbps/通道、高于953的最大 CSI-2通道速度。 这就是它不起作用的原因。 在25MHz REFCLK 下、953端的 CSI-2最大通道速度为800Mbps/通道、因此请降低传感器的通道速度、以确保其满足要求。  

    此致、

    Casey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。
    将 REFCLK 更改为26MHz 将解决该问题?
    953时、891Mbps/通道完全不可能?
    也许您可以建议使用哪种解决方案来代替953来加载891Mbps/通道?
    我在数据表中找到了832Mbps 的值、但并不完全清楚它是针对哪个 REFCLK 提供的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SVL、

    允许的最大4通道 CSI-2速度为 REFCLK*32。 因此、对于26MHz REFCLK (支持的最大 REFCLK)、每通道最大速度为26*32 = 832MHz。 无法实现891的功能、因为它超出了此器件的工作范围。  

    此致、

    Casey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Casey、
    感谢您的回复。

    此致、

    SVL