主题中讨论的其他器件:ALP
你好。
我将 UB954/953与 IMX290传感器配合使用、我已成功地将串行器和解串器配置为4线模式、我将在我的 Jetson TX2上以30/60 12位的帧速率获得图像。
我尝试获得120fps 10位图像、但到目前为止我还无法获得。
根据数据表传感器、对于120fps 10位、它需要891Mbps/通道和4通道。
891 * 4 = 3564Mbps
根据数据表954/953、带宽为4.16Gbps、这超出了传感器的需求。
我使用示波器检查了 UB954输出端的 CSI 信号、该信号位于所有4条线路上、该信号响应传感器调光、 遗憾的是、我无法巧妙地检查信号、但我确定信号到达 Jetson TX2并响应传感器图像的变化。
数据表中4.16Gbps 的数字来自哪里?
我是否正确理解954/953的可能性?
是否可以通过954/953从 IMX290获取120fps 10位图像?
谢谢。