This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS3223-Q1:如何保护 DOUT 和 RIN 引脚免受电源短路的影响

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TRS3223-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/957868/trs3223-q1-how-to-protect-dout-and-rin-pin-from-shorting-to-supply

器件型号:TRS3223-Q1

各位专家:

我的客户希望在汽车系统中使用 TRS3223-Q1、但他们需要考虑信号与汽车 PBA 电池短路的风险。

您能否告诉我们是否存在任何电路来保护 DOUT 和 RIN 引脚与电池短路? 最大电池电压可高达18V、Rin 应正常、但 DOUT 仅可处理高达13.2V 的电压、并可能导致 TRS3223-Q1损坏。

我们尝试添加与 DOUT 引脚串联的肖特基二极管、以在端子连接器对电池短路时阻止备用电池电压、但这将影响正常情况下的通信。

我们需要一种解决方案来保护 TRS3223-Q1免受短路情况下的故障影响、同时不会影响正常工作条件下的通信。

如果有任何建议,将不胜感激。

谢谢你。

此致、

Wei-Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wei-Hao、

    您知道短路发生的时间吗? 如果驱动器打开、为了保护  直流电压为18V 的驱动器、我认为一种方法 是添加一些串联电阻器。 该驱动  器集成了短路电流保护(典型值30mA)。 因此、200Ohm 可能会产生足够的压降、从而使引脚上的电压小于绝对最大值 如果驱动器关闭、您可能需要依靠外部二极管 将总线电压钳制在13V 以下。 二极管应该是 背对背双极型。  

    此致、

    Hao