请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TRS3223-Q1 各位专家:
我的客户希望在汽车系统中使用 TRS3223-Q1、但他们需要考虑信号与汽车 PBA 电池短路的风险。
您能否告诉我们是否存在任何电路来保护 DOUT 和 RIN 引脚与电池短路? 最大电池电压可高达18V、Rin 应正常、但 DOUT 仅可处理高达13.2V 的电压、并可能导致 TRS3223-Q1损坏。
我们尝试添加与 DOUT 引脚串联的肖特基二极管、以在端子连接器对电池短路时阻止备用电池电压、但这将影响正常情况下的通信。
我们需要一种解决方案来保护 TRS3223-Q1免受短路情况下的故障影响、同时不会影响正常工作条件下的通信。
如果有任何建议,将不胜感激。
谢谢你。
此致、
Wei-Hao