主题中讨论的其他器件: DP83TD510E、 DP83822H
您好!
我希望您在下面确认一下。
*使用 DP83TD510E-EVM 确认 ping 测试时,应准备哪些项目?
根据 EVM 原理图、此设计具有 RJ-45连接器和 SPE 连接器。
要确认 ping 测试,我是否应该只准备两台 PC 和两台 EVM 作为最简单的方法?
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我希望您在下面确认一下。
*使用 DP83TD510E-EVM 确认 ping 测试时,应准备哪些项目?
根据 EVM 原理图、此设计具有 RJ-45连接器和 SPE 连接器。
要确认 ping 测试,我是否应该只准备两台 PC 和两台 EVM 作为最简单的方法?
此致、
您好、Ryuichi、
是的、要确认 ping 测试、只需将 PC 连接到 DP83TD510E-EVM 的每个 RJ45端口、并在两个 EVM 之间连接单线对以太网电缆即可建立链路。 请确保 DP83TD510E EVM 上的 LED_0绑定到"0"、并且您使用附加的脚本对每个 DP83TD510E 进行编程、以通过自动协商进行链接。
此致、
Justin
您好、Ryuichi、
不建议使用特殊的 SPE 电缆进行评估。 4类和5类以太网电缆可用于评估、并且能够在两块板之间建立链路。 为了实现最长的电缆长度、我们建议使用符合802.3cg 通道规格的电缆、如 Siemens 6XV1830-5EH10。 有关电缆长度的更多信息、请访问 :https://www.ti.com/lit/an/sluaaa9/sluaaa9.pdf
您好、Justin - San、
感谢你的答复。
>正确,DP83822器件不需要为介质转换器模式配置寄存器设置。
很抱歉、我 有以下问题。
问题1.
我还在查看 EVM 的用户指南、那么用户似乎需要为 DP83822H 和 DP83TD510设置以下寄存器。
*地址:0x0017
以上是否意味着除用户指南说明以外的任何内容?
(对于 DP83TC510、 也没有有关附加脚本中0x0017设置的说明。)
问题2.
如果以上答案是肯定的,我应该在哪里为 DP83TD510设置0x0017?
(在使用脚本之前? 还是在使用脚本之后?)
问题3.
如果用户使用硬件设置,用户是否可以忽略此软件设置?
此致、
您好、Ryuichi、
默认情况下、DP83TD510E-EVM 会通过硬件自举将 DP83TD510E 设置为 RMII 主模式、将 DP83822设置为 RMII 从模式。 在这些模式下、无需写入其他寄存器即可让两个 PHY 通过 MAC 接口工作。
如果您需要在 RMII 从设备中设置 DP83TD510E、在 RMII 主设备中设置 DP83822、用户指南提供了该操作所需的硬件更改和寄存器设置、但不需要启动 EVM。
此致、
Justin