This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TD510E-EVM:硬件设置

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83TD510E-EVM, DP83TD510E, DP83822H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/962536/dp83td510e-evm-hardware-setting

器件型号:DP83TD510E-EVM
主题中讨论的其他器件: DP83TD510EDP83822H

您好!

我希望您在下面确认一下。

*使用 DP83TD510E-EVM 确认 ping 测试时,应准备哪些项目?

根据 EVM 原理图、此设计具有 RJ-45连接器和 SPE 连接器。

要确认 ping 测试,我是否应该只准备两台 PC 和两台 EVM 作为最简单的方法?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryuichi、

    是的、要确认 ping 测试、只需将 PC 连接到 DP83TD510E-EVM 的每个 RJ45端口、并在两个 EVM 之间连接单线对以太网电缆即可建立链路。 请确保 DP83TD510E EVM 上的 LED_0绑定到"0"、并且您使用附加的脚本对每个 DP83TD510E 进行编程、以通过自动协商进行链接。

    此致、

    Justin  

    e2e.ti.com/.../8103.AutoNegotiation_5F00_Initialization.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Justin - San、

    感谢你的答复。

    下面我有一个简短的问题。

    *是否有任何推荐的 SPE 电缆?

    对于通用以太网电缆、有诸如 Cat4或 CAT5等规格 但我还不熟悉 T1规格。  因此,如果您有电缆要求(或建议的电缆部件号),您能告诉 我吗?

    此致、

    Machida  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Justin - San、

    我还有其他问题。

    *随附的脚本文件似乎用于 DP83TC510E 的 MDIO 设置。   DP83822H 是否没有设置?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryuichi、

    不建议使用特殊的 SPE 电缆进行评估。 4类和5类以太网电缆可用于评估、并且能够在两块板之间建立链路。 为了实现最长的电缆长度、我们建议使用符合802.3cg 通道规格的电缆、如 Siemens 6XV1830-5EH10。 有关电缆长度的更多信息、请访问 :https://www.ti.com/lit/an/sluaaa9/sluaaa9.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢你的答复。

    您能 给我以下评论吗?

    >附件脚本文件似乎用于 DP83TC510E 的 MDIO 设置,是否没有 DP838322H 设置?  

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryuichi、

    正确、DP83822器件无需寄存器设置即可配置为使用介质转换器模式。

    此致、
    Justin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Justin - San、

    感谢你的答复。

    >正确,DP83822器件不需要为介质转换器模式配置寄存器设置。

    很抱歉、我 有以下问题。

    问题1.

    我还在查看 EVM 的用户指南、那么用户似乎需要为 DP83822H 和 DP83TD510设置以下寄存器。

    *地址:0x0017

    以上是否意味着除用户指南说明以外的任何内容?

    (对于 DP83TC510、 也没有有关附加脚本中0x0017设置的说明。)

    问题2.

    如果以上答案是肯定的,我应该在哪里为 DP83TD510设置0x0017?

    (在使用脚本之前? 还是在使用脚本之后?)

    问题3.

    如果用户使用硬件设置,用户是否可以忽略此软件设置?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryuichi、

    默认情况下、DP83TD510E-EVM 会通过硬件自举将 DP83TD510E 设置为 RMII 主模式、将 DP83822设置为 RMII 从模式。 在这些模式下、无需写入其他寄存器即可让两个 PHY 通过 MAC 接口工作。  

    如果您需要在 RMII 从设备中设置 DP83TD510E、在 RMII 主设备中设置 DP83822、用户指南提供了该操作所需的硬件更改和寄存器设置、但不需要启动 EVM。

    此致、
    Justin