Other Parts Discussed in Thread: TVP5151
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TVP5151 您好!
我的客户使用具有内部10位 ADC 的视频解码器。 在其系统上、输入是复合信号、输出是8位。
如果视频解码器更改为具有内部9位 ADC 的其他视频解码器、则可以从上面的器件看到对图像有什么影响?
现在 TI 不提供 TVP5151的 EVM、他们无法在设计前进行评估。 因此、请提供您的意见和建议。
此致、
猪排