This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVP5151:当 ADC 分辨率从10位变为9位时、会产生什么影响?

Guru**** 2516760 points
Other Parts Discussed in Thread: TVP5151

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/957366/tvp5151-what-impact-can-be-seen-when-adc-resolution-change-from-10bit-to-9bit

器件型号:TVP5151

您好!

我的客户使用具有内部10位 ADC 的视频解码器。 在其系统上、输入是复合信号、输出是8位。

如果视频解码器更改为具有内部9位 ADC 的其他视频解码器、则可以从上面的器件看到对图像有什么影响?  

现在 TI 不提供 TVP5151的 EVM、他们无法在设计前进行评估。 因此、请提供您的意见和建议。

此致、

猪排

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     如 TVP5151产品页面中所述、此产品没有技术支持。  https://www.ti.com/product/TVP5151。  您可以在 e2e 论坛中搜索存档、但没有此处理器的技术专家可以回答新的 E2E 问题。