This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826I:DP83826 - MAC 和 MDI 终端

Guru**** 2754255 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/963526/dp83826i-dp83826---mac-and-mdi-terminations

器件型号:DP83826I

大家好、团队、

DP83826的第一页重点介绍了集成 MAC 和 MDI 终端。

电气特性部分列出了具有 MAC 串联端接电阻器的引脚。
我知道哪些引脚具有集成 MAC 终端。
寄存器 IO_CFG1的表78显示了 MAC 阻抗控制的慢速模式和快速模式设置。
这些模式是否与电气特性部分中指定的50欧姆 MAC 串联端接电阻值相关?
慢速和快速意味着什么?

寄存器 VOD_CFG3的表78具有 MDI 和 MDIX 终止值的设置。
这些设置是否仅适用于10Mbps、而不适用于100Mbps?
为什么有两组端接值、一组用于 MDI (直通式?) 一个用于 MDIX (交叉?)?

谢谢、

日落

MAC 接口上的集成端接

从电气特性表中:








  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    慢速和快速模式与信号的上升和下降时间有关、可通过值可变的电阻器进行控制。 在慢速模式下、电阻值较高、而快速模式下的电阻值较低。 特性表中的值反映了快速模式。

    100Mbps 表位于数据表的表9-83和9-84中。 与 MDI 和 MDIX 一样、有两组终端寄存器、信号路径可能会在 PHY 的 TX 和 RX 引脚之间切换、因此用户可以允许这两种情况。

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 DP83826、慢速和快速模式与信号的上升和下降时间有关、可通过值可变的电阻器来控制该时间。 在慢速模式下、电阻值较高、而快速模式下的电阻值较低。 特性表中的值反映了快速模式。

    慢速模式是默认模式。  慢速模式下串联电阻器的值是多少?
    电气特性表未将 TX_CLK 列为具有集成 MAC 串联端接电阻器。
    是这样吗?  
     
         
    100Mbps 表位于数据表的表9-83和9-84中。 与 MDI 和 MDIX 一样、有两组终端寄存器、信号路径可能会在 PHY 的 TX 和 RX 引脚之间切换、因此用户可以允许这两种情况。

    好的、我不认为这些表与 MDI 终端有关。

     与计量吸入器有关的新问题。
     我在变压器中心抽头上找到了不同的电容器建议/实施。
     DP83826数据表中的图10-2显示了两个电容器: 1uF 和0.1uF。
     DP83826评估模块(snlr047)显示了两个电容器: 0.1uF 和0.1uF。
     是否需要1uF 电容器?
     如果不是、一个电容器是否足够?

    谢谢、

    日落

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    慢速模式电阻的测量值为90欧姆。 TX_CLK 应具有一个串联端接电阻器。 数据表有一个排印错误。  

    关于电容器问题、请遵循数据表配置(1uF 和0.1uF)。

    此致、

    Gerome