Other Parts Discussed in Thread: TFP410, SN65LVDS311
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TFP410 主题中讨论的其他器件: SN65LVDS311
大家好、团队、
我们有一个应用、在该应用中、我们将驱动 具有9MHz 像素时钟的480 x 272 LCD (来自24位 RGB 源)、并且还希望通过 HDMI/DVI 输出数据、以便在外部显示器上查看相同的视频流。 我们是否有可用于此应用的 HDMI/DVI 桥接器? 尽管 TFP410旨在用于具有更高分辨率的显示屏、但其外观看起来还是不错的选择、除了最小规格输入数据时钟为25MHz 外、这对该应用不起作用。
此致、
车架