This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP410:480 x 272 HDMI/ DVI 发送器

Guru**** 2644745 points

Other Parts Discussed in Thread: TFP410, SN65LVDS311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/963458/tfp410-480-x-272-hdmi-dvi-transmitter

器件型号:TFP410
主题中讨论的其他器件: SN65LVDS311

大家好、团队、

我们有一个应用、在该应用中、我们将驱动 具有9MHz 像素时钟的480 x 272 LCD (来自24位 RGB 源)、并且还希望通过 HDMI/DVI 输出数据、以便在外部显示器上查看相同的视频流。 我们是否有可用于此应用的 HDMI/DVI 桥接器? 尽管 TFP410旨在用于具有更高分辨率的显示屏、但其外观看起来还是不错的选择、除了最小规格输入数据时钟为25MHz 外、这对该应用不起作用。  

此致、

车架

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garret、

    抱歉、9 MHz 的频率太低。  我们没有任何可以支持该分辨率的器件。

    我建议您使用 SN65LVDS311等 LVDS 串行器、而不是 HDMI/DVI。  

    此致、

    I.K.