This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TG720EVM-MC:DP83TG720EVM-MC:

Guru**** 1949000 points
Other Parts Discussed in Thread: USB-2-MDIO, DP83TG720EVM-MC
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/956749/dp83tg720evm-mc-dp83tg720evm-mc

器件型号:DP83TG720EVM-MC
主题中讨论的其他器件:USB-2-MDIO

我在 Windows10计算机上安装了 USB-2-MDIO。 如何从 DP83TG720EVM-MC 模块读取调试信息

我看到了这次对话"DP83TG720EVM-MC:具有 DP83TG720EVM-MC 介质转换器评估模块的网络桥接器"

我的办公桌的设置正常

我想知道如何从 DP83TG720EVM-MC 模块中读取调试信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ulrik、

    在另一个线程上、客户使用串行终端工具以该格式获取调试信息。 但是、您可以通过使用 USB-2-MDIO 工具一次读取一个特定寄存器来获取显示的所有信息。 您可以参阅 DP83TG720数据表、了解哪些寄存器提供哪些信息。

    此致、

    Adrian Kam

x 出现错误。请重试或与管理员联系。