This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3202:用于 USB2.0

Guru**** 2551600 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3202, HD3SS6126, TS3USB221E, TS3USB221A, TS5USBC41, TS3USB3031

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/962957/hd3ss3202-used-to-usb2-0

器件型号:HD3SS3202
主题中讨论的其他器件: HD3SS6126TS3USB221ETS3USB221ATS5USBC41TS3USB3031

我使用 HD3SS3202IRSV 转 USB 2.0接口作为开关、通过 HD3SS3202后、我们可以看到眼图非常好、但无法扫描和检测 USB 2.0器件。

然后、我在 D-信号上添加了大约4.7K 的下拉电阻器、可以识别 USB 2.0高速器件。

我的问题是:

  1. HD3SS3202IRSV 是否只能用于 USB3.0应用、而不能用于 USB 2.0应用? 背后的原因是什么?
  2. 如果用于在 D-上添加下拉电阻器的 USB 2.0高速应用、是否存在其他风险? 我不想更改 PCB。
  3. 您是否可以推荐用于2.0应用的 USB 开关,但电容大约为1pF?
  4. 如果添加 USB 开关、开关的参数会影响信号质量?  Ron、Con、带宽?
  5. 您可以推荐用于2.0应用的 USB 开关吗?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HD3SS3202仅针对 USB3而设计 ,不能支持3.3V 信号。 USB2 shirp J/K 是 USB2枚举所需的3.3V 信号、这就是它通过 USB2 HS 眼图但功能测试失败的原因。

    HD3SS6126支持 USB2和 USB3开关。

    仅对于 USB2、如果需要 OVP、我们有 TS3USB221A、TS3USB221E、TS5USBC41

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian:

    TS3USB3031如何? 其带宽为6.5GHz、Con 为1pF、因此我认为 TS3USB3031比您推荐的器件更好、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TS3USB3031更好、但它是3:1多路复用器且更昂贵、它是专为 USB2而设计的、而不是为 USB3而设计的