请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:HD3SS3202 主题中讨论的其他器件: HD3SS6126、 TS3USB221E、 TS3USB221A、 TS5USBC41、 TS3USB3031
我使用 HD3SS3202IRSV 转 USB 2.0接口作为开关、通过 HD3SS3202后、我们可以看到眼图非常好、但无法扫描和检测 USB 2.0器件。
然后、我在 D-信号上添加了大约4.7K 的下拉电阻器、可以识别 USB 2.0高速器件。
我的问题是:
- HD3SS3202IRSV 是否只能用于 USB3.0应用、而不能用于 USB 2.0应用? 背后的原因是什么?
- 如果用于在 D-上添加下拉电阻器的 USB 2.0高速应用、是否存在其他风险? 我不想更改 PCB。
- 您是否可以推荐用于2.0应用的 USB 开关,但电容大约为1pF?
- 如果添加 USB 开关、开关的参数会影响信号质量? Ron、Con、带宽?
- 您可以推荐用于2.0应用的 USB 开关吗?