This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75374:VCC2、VCC3电力线

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75374

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/956652/sn75374-vcc2-vcc3-power-line

器件型号:SN75374

您好 TI。

我目前正在使用 SN75374评估电路、但我想知道该 IC 的内部电路。

(1)如所附电路图 SCH1中所示执行接线并且5V 电源接通时、输出端子 Y 会立即产生1V 或以上的噼啪噪声
作为此 IC 的引导序列、必须首先施加 VCC1的电压、然后施加 VCC2和 VCC3的电压。 你同意我的说法吗?

(2)按照所附电路图 SCH2连接电源后、使用示波器观察 VCC2和 VCC3的端子时、输出电压。 (意外电压)
为什么电压输出?
我在数据表中找不到任何将 VCC1电压输出到 VCC2和 VCC3的内部接线。

(3)由于应答(2)、由于 VCC1的电源在启动序列中首先施加、因此会暂时向 VCC2和 VCC3施加意外电压。
VCC2和 VCC3的电源电路是否应为不与其他电路结合使用的专用电路?

真诚。

Yuzurue2e.ti.com/.../TI_5F00_SCH.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuzuru、

    感谢您的联系。

    这是一款传统器件、有关此 IC 的信息非常有限、如果可能、我可能会建议为您的应用提供更优化的解决方案、同时、我将尝试根据数据表中的可用数据解决您的问题。

    1.我已经查看了驱动器 IC 的数据表,似乎没有具体的电源定序程序。 至于电源定序、考虑到当 VCC3 >= 3V + VCC2时、输出将被启用并在接近 VCC2电源的位置切换、看起来是可以的。 我没有发现任何与 VCC1 => VCC2 => VCC3有关的具体问题。

    2."噼啪噪声"似乎与 CH-1和 CH-3的 dv/dt 重合、当电源受到快速 dv/dt 影响时、该 dv/dt 可能会在 IC 内部振铃并与内部 IC 的其余部分耦合。 我建议在所有电源上使用外部限流电阻器来减小 dv/dt 并确认这是否会限制噪声。

    3.鉴于这是一个非隔离式应用(请确认),我认为您不需要为 VCC2和 VCC3配备专用电源。 我还可能建议在启用电源之间有足够的延迟、以检查问题是否仍然存在。

    同时、下面是您可能会发现有用的最新栅极驱动器的良好起点。

    此致、

    -Mamadou