Other Parts Discussed in Thread: SN75374
您好 TI。
我目前正在使用 SN75374评估电路、但我想知道该 IC 的内部电路。
(1)如所附电路图 SCH1中所示执行接线并且5V 电源接通时、输出端子 Y 会立即产生1V 或以上的噼啪噪声
作为此 IC 的引导序列、必须首先施加 VCC1的电压、然后施加 VCC2和 VCC3的电压。 你同意我的说法吗?
(2)按照所附电路图 SCH2连接电源后、使用示波器观察 VCC2和 VCC3的端子时、输出电压。 (意外电压)
为什么电压输出?
我在数据表中找不到任何将 VCC1电压输出到 VCC2和 VCC3的内部接线。
(3)由于应答(2)、由于 VCC1的电源在启动序列中首先施加、因此会暂时向 VCC2和 VCC3施加意外电压。
VCC2和 VCC3的电源电路是否应为不与其他电路结合使用的专用电路?
真诚。