This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4551-Q1:Rx 缓冲器行为

Guru**** 2035740 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/962990/tcan4551-q1-rx-buffer-behaviour

器件型号:TCAN4551-Q1
主题中讨论的其他器件:TCAN4550

大家好、TI 论坛、

我想与您联系、了解数据表中的以下陈述:

  • 在 TCAN45xx 软件用户指南中,表示:在 RX 缓冲区被填满的情况下,“原始”数据将被丢弃=>我理解,由于缓冲区中的旧数据丢失,新数据将存储在 RX 缓冲区中
  • 在 BOSCH (版本3.3.0)(假定它适用于 TCAN4551)的 M_CAN 规范中、表示:只要设置了相应的 NDAT (新数据标志)、RX 缓冲器就会锁定以防止更新。

请参阅下面随附的屏幕截图。

您能否检查此差异?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dennis、

    我们的应用团队已收到此主题的通知、并将作出相应的响应。 感谢您的耐心等待。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:

    感谢您将此事提请我们注意。  我将遵循有关 RX 缓冲器行为的 M_CAN 规范、因为在 TCAN4550中实现时未进行任何会导致差异的修改。  

    我将验证软件用户指南文档并在不久的将来使用正确的说明进行更新。

    此致、

    Jonathan