请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TCAN4551-Q1 主题中讨论的其他器件:TCAN4550
大家好、TI 论坛、
我想与您联系、了解数据表中的以下陈述:
- 在 TCAN45xx 软件用户指南中,表示:在 RX 缓冲区被填满的情况下,“原始”数据将被丢弃=>我理解,由于缓冲区中的旧数据丢失,新数据将存储在 RX 缓冲区中
- 在 BOSCH (版本3.3.0)(假定它适用于 TCAN4551)的 M_CAN 规范中、表示:只要设置了相应的 NDAT (新数据标志)、RX 缓冲器就会锁定以防止更新。
请参阅下面随附的屏幕截图。
您能否检查此差异?
谢谢!