This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP141:用于 GPIO 模式设置的上拉/下拉电阻值

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/956464/sn65dp141-pull-up-down-resister-value-for-gpio-mode-settings

器件型号:SN65DP141

在 EVM 板中、有1k 欧姆电阻器和跳线、用于上拉/下拉 EQ1、EQ0、增益等引脚 我可以只使用0欧姆电阻上拉/下拉这些设置引脚吗?

对于 I2C 模式、当芯片再次上电时、寄存器值是否会被永久记忆、或者需要通过 I2C 再次写入?

谢谢。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我建议保留1k 电阻器、因为它们将用作限流电阻器。  

    每个下电上电后、需要重新对 I2C 寄存器进行编程。

    谢谢

    David