请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN65DP141 在 EVM 板中、有1k 欧姆电阻器和跳线、用于上拉/下拉 EQ1、EQ0、增益等引脚 我可以只使用0欧姆电阻上拉/下拉这些设置引脚吗?
对于 I2C 模式、当芯片再次上电时、寄存器值是否会被永久记忆、或者需要通过 I2C 再次写入?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在 EVM 板中、有1k 欧姆电阻器和跳线、用于上拉/下拉 EQ1、EQ0、增益等引脚 我可以只使用0欧姆电阻上拉/下拉这些设置引脚吗?
对于 I2C 模式、当芯片再次上电时、寄存器值是否会被永久记忆、或者需要通过 I2C 再次写入?
谢谢。