This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB927Q-Q1:当 PCLK=25M,ok;当 PCLK=60M 时、无显示无锁定

Guru**** 2588355 points
Other Parts Discussed in Thread: ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/956257/ds90ub927q-q1-when-pclk-25m-ok-when-pclk-60m-no-display-no-lock

器件型号:DS90UB927Q-Q1
主题中讨论的其他器件:ALP

大家好 、

我的客户 现在调试927+948。

当 PCLK=25M,ok 并且可以显示时;

当 PCLK=60M 时、无显示无锁定。

  我已经在60M PCLK 中检查过。

927中的 LFMODE = 0

Rin =100NF in 948

MODE_SEL0 0.759V、948

MODE_SEL1 0.753V、948

请为此提供帮助。

e2e.ti.com/.../927_5F00_V1.1.pdf

e2e.ti.com/.../7534.948.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amelie、

    所用电缆的长度是多少?

    您能否让他们在两种情况下运行 MAP 工具并提供结果?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Hamzeh、

    我认为只有摄像头串行器/解串器具有地图工具。 94x 和92x 与显示串行器/解串器相关、没有地图工具。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amelie、

    所有 FPD-Link III DES 都具有 MAP 工具。 如果他们看不到、这意味着他们需要将 ALP 更新到最新版本并停止最新的配置文件更新程序!